结果:找到"元件库 立创EDA 反馈",相关内容1000条
- 立创EDA工程管理打不开了
- 其实这个问题已经出现几天了……简单地说就是立创EDA的工程管理页面打不开了,我使用的是嘉立创EDA标准版,版本V6.5.22如上图所示,正常情况下点了“工程管理”选项中的某个子选项后会跳出一个独立窗口,工程下载、删除、编辑等等都可以在这个窗口中进行。但是最近几个星期,我点击工程管理后跳出的窗口都是这样的直接就卡在这里了……现在没法删除、重命名、下载工程,很烦……请问这是什么bug吗?还是嘉立创版本管理的功能挪位置了?
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 立创EDA标准版 问题反馈 发帖人:kepler1072 发帖时间:2024-01-05 21:38:00
- 元件库错误:TYPE-C-6P引脚编号问题
- 这是自带的6P对比自带的16P查了一下资料表,这里应该是对应A12的B12吧,但是这里写的是B5,而B5是CC2引脚,而此位置应该是GND?请查实,如无此错误请忽略,支持立创EDA,祝立创越做越好!
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 元件库 立创EDA 反馈 发帖人:欧维欧科技中心 发帖时间:2022-11-28 22:05:00
- 封装管理器中器件变更封装后,不能实时更新实际的封装标识符。
- 专业版,在封装管理器中,一个器件更改了封装后,封装标识这栏中不能实时更新显示当前实际的封装标识,也没有刷新命令,需要关闭管理器再打开才正确显示。不知道还是我操作的问题。标准版没这个问题。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA,BUG反馈 发帖人:BoatLin 发帖时间:2022-11-15 23:08:00
- 嘉立创EDA专业版原理图设计按Ctrl+Z撤回问题
- 1、嘉立创EDA专业版原理图设计按Ctrl+Z撤回时,总是撤回到某个操作的上一步,当前界面的操作不会撤回,导致整个放大的窗口撤回时不变,然后多几次撤回,最后缩小查看全局窗口发现之前其他部分都白做了。。。2、而且在分配位号时,还会出现元件错动的现象。。在原理图设计时复制某一个元件粘贴时,位号不会变,必须要用分配位号指令,不能像标准版一样粘贴时自动分配位号吗?3、在调用设计好的复用模块时,将模块删除,然后再放置相同的模块时,模块位号会加一,但是当前没有整个位号,如果修改到原来的位号,会提示symbol已存在??
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 嘉立创EDA专业版反馈 发帖人:Alexcsc 发帖时间:2022-10-20 01:04:00
- 缝合孔无法添加问题反馈
- 版本专业版V1.7.30.48f006,半离线,很多铺铜区域无法添加缝合孔,不知道原因,推测可能和网络类还有规则有关,但是并没有设置限制过孔的规则,直接放过孔不会报错
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 立创eda 问题反馈 发帖人:my4ai 发帖时间:2022-07-15 11:02:00
- 立创EDA问题反馈
- 立创EDA不能搞一个类似PS一样的历史动作记录么?特别是布局布线的时候,有时候布局反悔了,觉得还没有之前的好看,却没有历史记录可以返回到指定步骤,如果觉得难以实现此功能,可以搞一个快照功能也行啊,点击一下就可以把当前PCB板子状态暂存起来,后悔的话,点一下就可以恢复到这个快照状态,这个功能不难吧。没有历史记录有时候真的很难堪啊,想撤回到某个状态都没有办法,还得重新布线一遍(目的是想尝试一下另一种布线、布局方案)。。。我看了一下,立创EDA桌面版使用Electron开发的,我也可以共享代码,自己实现此功能,但是奈何代码没有开源,不好改啊。求立创EDA开发工程师搞一个此功能,多谢。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA问题反馈 发帖人:乱臣贼子 发帖时间:2022-06-22 22:58:00
- 元器件重叠时不便
- 元器件重叠时,刚开始不知道用g可以选择重叠元件,一直选不到器件,但是发现有g键也没用,因为选到了被覆盖的器件之后,鼠标拖动器件时,又会选到别的器件,而且那个盖住电容的晶振,实际的选择范围比它自身大了不少,导致两个器件其实有不少距离,但就是没法选择,也不知道咋办,只能把器件挪开了,而且拖动器件时,所连接的线虽然会动,但不够智能啊,有时知道自动缩短,有时又不知道了,拖动后又得手动改线,不好改了又要删除重新画线还有之前不知道咋回事动了哪,有不少线都一下断了还移了位置,留下一堆残线,像是bug一样。撤销也不管用
- 所属专栏: PCB设计 标签: 反馈 发帖人:861436340a 发帖时间:2021-09-01 20:34:00
- 请教,立创EDA如何将已经存在的元件编号重新排序
- 如题。因为原理图有较大的修改,导致元件编号都打乱了,想要重新从1开始,不需要指定顺序,只要能让编号连续就行了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 元件编号 发帖人:ShoryLee 发帖时间:2020-03-31 21:58:00
- 绘图工具-添加管脚,无法预设管脚的原理图样式
- 给元件画原理图添加管脚无法预设管脚的样式比如说我只想显示编号,不想显示名称既不能预先设定,后期也不能在引脚管理器里批量修改。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 反馈 发帖人:janewayRyu 发帖时间:2020-02-03 11:30:00
- [立创EDA][使用问题反馈]克隆项目会丢失网络标签
- 立创EDA版本V6.3.22,克隆项目有时会丢失网络标签,如下图红圈所示。之前没有,似乎是在导出过一次BOM清单之后克隆会出现问题标签点还有,网络标签名消失,也搜索不到
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: [立创EDA] [问题反馈] 发帖人:ansami 发帖时间:2020-01-09 14:14:00
返回